我们使用AWR1642boost跑了mmwave_industrial_toolbox_2_3_0\labs\lab0011-pplcount的demo,并且在提供的user guide中看到了每一帧的数据格式,我们也通过串口调试助手看到了大量的data,但是没有办法分辨哪些是frameheader和TLV data,我们后续想根据这些定位信息做相关的应用。
另一个问题是AWR1642boost输出的数据格式是否都与lab0011-pplcount类似?在其他lab中没有看到手册中提到data format,我们通过ccs查看了mss,dss配置的文件代码,但是由于整个框架太大,短时间内我们并没有找到解决我们的问题的答案。ARM对raw data做了一系列的fft得出距离、角度、速度等信息,而dsp可以通过相关算法实现集群跟踪等功能,所以我们猜想在ti提供的l不同ab中,1642输出的数据都是frameheader+TLV这样的格式