你好,我在使用CCS7.4进行调试的时候,想试图用printf函数进行输出来观察我的程序是否正确
但是在Console窗口中看不到我的输出
同样使用AWR1642中的System_printf();函数一样不能输出。
请问如何设置CCS才能在程序跑起来的时候通过Console窗口观察打印函数?
你好,默认的情况是无法printf到console的,通常需要配置为GDB模式来debug。
另外,使用System_printf();不能输出请检查操作系统是不是SysStd模式,具体参考RTOS的手册中的"Generating printf Output"