AWR1443BOOST是如何选择检测到的物体的

Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST

大家好,

运行AWR1443BOOST的开箱演示程序,检测到物体是按距离远近依次排列的么?

比如设置AWR1443BOOST最多检测到100个物体,而在某一个场景中存在超过100个物体,那么AWR1443BOOST是按照距离远近选择这100个物体?

另外,若想实现对运动目标的连续追踪,该怎么匹配前后测得数据

  • 你好,
    这个取决于CFAR检测的顺序,可查看文档及SDK代码的实现。
    file:///C:/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/demo/xwr14xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html
    谢谢。
  • 对于运动目标追踪,可考虑卡尔曼滤波器,Group Tracking等高阶追踪算法。TIdemo可参考Short Range Radar,People Counting demo.
    谢谢
  • 感谢回复

    另外,我想问下测距精度问题。

    我在板前放置了一个静止易拉罐,用mmwave demo visualizer在线计算了他的y轴即直线距离,但计算出的值与我用钢尺量的差距比较大,数据如下

    钢尺(m) demo visualizer(m)
    易拉罐 0.3 0.3672
    易拉罐 0.5 0.5723
    易拉罐 0.7 0.7773
    硬币 0.3 0.3672
    硬币 0.5 0.5723
    硬币 0.7 0.7773

    我想问问是什么原因?

  • 你好,

    会有一个固定的距离差D,与板卡布线/天线等都有关系,这个值是固定的。所以目标的实际距离+D即是Visualizer显示的距离。D可以利用校正给去除。

    你可以测量目标距离L,L+0.1,L+0.2来验证距离精度。

    谢谢。

  • 你好,

    感谢回复!

    在doxygen中我参考Range Bias and Rx Channel Gain/Offset Measurement and Compensation进行了校正,校正后取得了与实际值相符的准确数据。但是其中遇到了两个问题希望请教一下:

    1、按照实际位置设置好配置文件,在visualizer导入该文件,CLI窗口出现了compRangeBiasAndRxChanPhase的值,我们需要将这个值重新复制到配置文件中。实际应用中CLI窗口的这个值是不断更新的,我想请问这个值是任意选择的么,还是有什么规则?

    2、在之后的实验中,每次设定一个配置文件,compRangeBiasAndRxChanPhase的值都需要修改么?

  • 你好,

    同一块板卡,运行不同demo,compRangeBiasAndRxChanPhase值是一致的。

    谢谢