FDC 1004 资料转换与设定问题

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请教各位前辈:

刚接触FDC1004,制作了电路,MCU读取了测量值,请教三个问题。 

 Q1:

从FDC1004 datasheet所叙述的电容测量值与换算公式: 

Capacitance (pf) = ((Two's Complement (measurement [23:0])) / 2e19 ) + C offset 

Measurement register 0x00 ~ 0x07 读取的电容数值是已经将负值的Raw data编码为2的补码 

所以user 在换算实际电容值时,需判读bit23,…

如”1”为负值: 则measurement [23:0]需先进行2补码转换再除2e19.

如”0”为正值: 则measurement [23:0]直接除2e19. 

以上的理解是正确吗?

 

Q2:

measurement [23]是作为 正/负 标示

measurement [22:19]是 Cap.(pf) integer part

measurement [18:0]是Cap.(pf) Decimal part 

以上的理解是正确吗?

 

Q3:

目前以OoP 模式进行测试,使用了measurement_1(CN1-CN4), measurement_2(CN2-CN4), measurement_3(CN3-CN4),repeat测量,measurement_4未被使用 :

FDC register 0x0C 的bit4(MEAS_4) measurement 4 需要 disable吗?

Gain Calibration的GAIN_CAL1 ~ GAIN_CAL4 的 Reset value 是0x4000, GAIN_CAL4需要设为0吗?

在此先感谢您的答复!