About AWR1243 无法使用DVPACK通过SPI 和 AWR1243通信

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

我们按照AWR1243的开发板的PCB板重新制板并焊接了几个样板。目前调试的状态为,可以通过上位机软件使用串口烧写BIN文件,

但是无法使用DVPACK通过SPI 和 AWR1243通信。请问有哪些测试方法可以帮助我们定位问题。

  • 你好,

    请检查如下几项。是否遗漏SPI_HOST_INTR
    另外,硬件的checklist也可参考。www.ti.com/.../swrr152

    谢谢。

    There is five pins in Radar chips
    SPI_MOSI, SPI_MISO, SPI_CLK, SPI_CS, SPI_HOST_INTR
    SPI_HOST_INTR is used to generate interrupt to host.
    Suggest to 100k pull-up SPI_CS to VIO and 10k pull down SPI_HOST_INTR to GND.
  • 串口是用来更新固件程序。在AWR1243开发板上,通过TM4C1294将USB转换为串口连接到AWR1243,再通过Radar Studio进行bin文件的烧写。
    想请教一下TM4C1294是对数据进行透明传输的吧?在我们的新设计中,想把TM4C1294去掉,将AWR1243的串口经过电平转换,连接至PC机,再通过Radar Studio烧写是否可以?
  • 你好,

    想把TM4C1294去掉,将AWR1243的串口经过电平转换,连接至PC机,再通过Radar Studio烧写是否可以?

    回复:可以的。使用通用串口模块即可完成烧写,UART-TX/RX接到XDS110模拟出来的一个串口。

    谢谢