About AWR1243 SPI 通信问题

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

我们想在AWR1243的基础上重新设计一款天线板。从我们目前对开发板的使用情况来看,

是不需要外接SPI FLASH芯片的,也不需要引出AWR1243的串口,也可以通过SPI 对AWR1243进行配置。

所以在下一版的设计时,不引出AWR1243的串口和QSPI FLASH电路是否可以。

  • 你好,
    目前EVM使用的ES2.0版本的芯片,需要保留SPI FLASH以及串口。
    SPI flash存储RSS固件,串口更新固件。
    下一版本才会将RSS固件固化到内部ROM中。

    如果外置处理器,上电后使用串口加载RSS固件到AWR1243的使用情况,可不用flash。建议设计时保留。使用新版本芯片时,不使用即可。

    谢谢。