使用DS64MB201芯片做sata的双切换,请问大大们有没有参考设计

Other Parts Discussed in Thread: DS64MB201

各位大大们,想问下DS64MB201芯片做sata的双切换,只用切换功能,其它芯片引脚应该如何处理?有没有参考设计提供QAQ万分感谢~~

  • 很抱歉,没有参考设计。 这款工作在两种模式,pin mode和SMBUS mode,两种模式都是用来配置均衡,或者去加重的处理。
    只用切换模式的话,建议使用PIN mode,将SMBus disable,这样的话通过引脚来配置,不用的输入端的话,就建议上拉或下拉处理,输出端可直接悬空。
  • ensmb拉低,其他输入端的话可以悬空吗?我看好多引脚悬空是自动配置。eq和dem,txidledo,txidleso,sd_rh这些引脚上下拉是怎么配置,还是可以悬空?

  • TXIDLEDO 和sd_rh在datasheet中有定义,可以下拉,可以悬空,主要是看是否需要recevier端的idle检测。可以参考下datasheet 中Table4和Table5。


    eq和dem 的引脚设置是均衡,以及去加重的信号处理。 Table 3的关于DEM的设置,起始也是对DOUT输出VOD的设置。 可以根据自己要求进行配置。
    而对EQ,因为您并不需要均衡处理,实际将EQ level配置为9 dB at 3 GHz应该问题不大,也即EQ=0.
    可以实际验证一下,有问题再反馈。
  • 谢谢大大o(≧v≦)o

  • 大大你好,我现在在用DS64MB201这个芯片,前级用的88se9235这个pcie转sata芯片。现在有个问题,经常插在电脑上后9235控制器扫的到,但是盘扫不到。会不会是切换芯片设置有问题?有没有哪些地方可以稍微做点调整?