ISO7341FCQDWRQ1阻抗降低



我正在研发HEV/EV的BMS,其中BIC板子出现现象为低压侧电流过大,

经检测,不良品中ISO7341FCQDWRQ1 pin1(VCC1) 与pin8(GND1)间阻值仅为165欧姆。检测动作正常的ISO7341FCQDWRQ1 pin1(VCC1) 与pin8(GND1)间阻值为170k。

 请问一般造成pin1(VCC1) 与pin8(GND1)间阻抗降低都有什么原因?

  • 不良品概率大概有多少? 有正常工作的,有不正常工作的说明电路是没有问题的。
    那就要考虑焊接,测试条件,芯片自身问题等导致电压对地阻抗降低。
    另外,芯片购买途径是哪里?是通过TI授权代理商购买的吗?
  • 是通过正规渠道购买的,芯片本身质量应该没问题,做了几十块板子只有一块板子出现了这种情况。
    我是想问能否罗列一些会导致阻值降低的操作或者原因,给客户作为一个注意事项。