看了2边手册,还是有些概念很模糊;电机也还没转起来,
还烧了2颗DRV10987-----开关电源短路报警,量了一下DRV10987 VCC和GND通了!!!
官方不是有一块Demo板吗! 买那块板子 是否有 例程提供?
器件在默认情况下,没有进行过I2C配置,可以使电机工作吗?
手册上默认像是:模拟量输入控制转速。
没有 我不是用EVM测试板 我直接外搭的控制器 电机还是小角度打转 原来写入到e2rom数据是按照tuning guide 配置的 10983/10987基本是一样的 还是找不到问题
请问一下:
你有的是: TI USB2ANY在调试吗?
电压是否 24V ?
设置寄存器的顺序可否告知一下?