AWR1443BOOST:capture demo s

Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST

你好:

对AWR1443BOOST:capture demo script中,channelCfg的参数设置<rxChannelEn>不是很理解。查询了sdk user guide,里面的描述也不是很清楚,我的理解是参数设置为二进制对应的十进制数,那么共有2×2×2×2=16种配置方式,部分示例如下请问对不对(1表示enable,0表示disenable):

参数设置为 RX4 RX3 RX2 RX1
1 0 0 0 1
3 0 0 1 1
6 0 1 1 0
7 0 1 1 1
8 1 0 0 0
12 1 1 0 0
14 1 1 1 0
15 1 1 1 1

TX的设置类似,请问这样对不对?是不是有16种方式?

  • 你好,

    雷达芯片硬件是支持2^4种不同的RX通道设置的,对于capture demo的软件使用,建议使用1(RX1),2(RX1,RX2),4个RX(RX1,2,3,4)通道进行测试。
    TX通道可以任意设置,通过chirpCfg修改。
    谢谢。