请问TI AWR1642 板卡中编写2级bootload进行固件升级时,DSS数据和BSS数据如何从flash导入到RAM当中?



如题,请问我编写了一个2级bootload程序,已经实现了从flash中将MSS数据导入到RAM中,并成功跳转,但是我按照TI 1642的参考文档,将flash中的DSS部分导入到RAM中的时候出现问题,程序会奔溃。请问可能是哪里出现了问题?

此外,BSS中RAM部分的分区并没有在TI 1642文档中给出,我不知道将这部分数据写到哪里,还请有大神赐教,不胜感激!!