TI工程师您好,
我们采用贵司的AWR1443做设计,主要是根据AWR1443demo 原理图设计的,去掉了仿真器芯片部分。我们打算用用串口下载程序。但是在我们自己的板子上发现程序下载不进去。
其中SOP电压是正常的,101,。串口的TX,RX也连接正常。给AWR1443的四个电压也是正常的。1443的复位时间也是足够的。flash采用的是demo板相同的型号。
但是用uniflash下载时程序一直卡在“opening comport com7”,过一段时间后显示连接失败。
我们设计的flash和1443不在板子的同一个面上,一个在bottom,一个在top,不知道这是否会有影响。如果不是这个原因请问还有可能问题出在哪? 谢谢!