使用DRV8308做了一块有感无刷电机控制板,在180度正弦换向模式下应该噪音很小,如果上下mos选择异步模式会有类似方波控制下的嗡嗡声,请问有没有遇到类似问题以及是否有解决方法?谢谢
你好,前几天不方便上网,没有及时回复,不好意思。
1 电机的反电势为正弦波。
2 单相的电流不太好测量,我测了电流检测电阻上的波形,电流检测电阻为0.12Ω,波形如下
同样参数下只修改SYNRECT寄存器为1后波形为
你好,我通过ADVANCE调节角度后在异步模式下电流检测电阻上的波形如下
同样参数,在同步模式下的波形为
1 请问目前是否可以认为是参数比较合适的情况?
2 最终合成电流是否应该是尽量无异常波动且尽量小?
3 在目前的参数下异步模式还是会有嗡嗡声...