用AWR1243/AWR1643或者ADC Raw data都需要什么软件?TSW1400或DCA1000的作用是什么?

Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-DFP, AWR1243, AWR1642, AWR1243BOOST

获得ADC Raw data有3种方法:

(1)SDK1.1内部带有的Capture demo

(2)DEVPACK+TSW1400

(3)DCA1000

第一种时间太短,不考虑。

对于后两种,看了一圈TSW1400和DCA1000的文档和社区的帖子,还是有点乱,没有一个帖子能说明白采取这两种方法都需要什么软件。

问题1:

TSW1400的userguide中说安装HSDC,没提到mmwave studioDCA1000的quick start文档则提到mmwave studio,没提到HSCD。技术论坛上则有的提到两个都要安装。到底该安装什么?

问题2:

硬件上mmwave-dfp用于对AWR1243的评估,其user manual只提到了AWR123boost+devpack,没有提到TSW1400或DCA1000。

软件上mmwave-dfp这个软件包含mmwave studio,还可以对硬件进行配置。

这似乎意味着mmwave studio仅用于数据处理,mmwave-dfp用于硬件配置+数据处理。

如果是这样的话,仅用AWR123boost+devpack+mmwave-dfp就可以完成数据的处理(对ADC Raw Data进行FFT得到速度角度距离等雷达数据)。

既然AWR123boost+devpack+mmwave-dfp能进行数据处理,就意味着能抓取数据,为什么抓取数据还需要TSW1400或DCA1000? TSW1400或DCA1000仅仅是用

来存储ADC Raw Data吗?


  • 再补充一个问题:
    数据抓取,应该用HSDC还是mmwave studio呢?
  • 你好,
    TSW1400和DCA1000 均是数据采集卡。AWR1642的ADC数据通过LVDS接口送出,需要有一个带有DRAM的FPGA/PROCESSOR板卡进行接收缓存,上传到PC。
    数据采集有两种方法。
    DEVPACK+TSW1400 + AWR1642EVM,软件要求:mmWave Studio+HSDC
    DCA1000 + AWR1642EVM,软件要求:mmWave Studio。此种方法操作更加简单,使用以太网传输数据,速度更快,其中DCA1000整合了DEVPACK的功能。
    如果还没有购买数据采集卡,建议购买DCA1000。

    mmWave Studio可对芯片进行配置、配置数据采集板、控制采集。

    谢谢
  • 1、mmwave-dfp以AWR1243为基础介绍了如何对雷达系统进行评估,虽然重点介绍AWR1243Boost+DevpACK的和连接及使用,但是mmwavelinkde的使用仍然需要ADC的数据,换句话说,不管是对射频部分的评估还是整体系统的评估,都是根据ADC的数据进行处理结果来间接评估射频及整个系统的性能,因此需要数据采集,仍然需要数据采集板TSW1400或者DCA1000,对吧?
    2、虽然mmwave-dfp是用AWR1243来介绍的,但是对1642和1443也可以进行数据采集。也就是说用mmWvae Studio来充当基带处理器,不使用芯片上的实际处理器,对吧?
  • 你好,

    拿到ADC数据后,即可对整机性能进行评估。即可使用PC作为处理器平台,bypass芯片内部处理器。

    谢谢。

  • 你好,
    1、TSW1400+DEVPACK是DCA1000的两倍,DCA1000整合了DEVPACK的功能,且可采集数据,那TSW1400+DEVPACK的优势在哪?
    2、如果现在订购板子,大概多久能到货?(目的地北京)
  • 你好,

    TSW1400是早期用于ADC产品的采集卡。

    DCA1000是专门为mmWave雷达产品新设计的采集卡。

    建议使用新版本的采集卡。货期请见TI-eStore,有库存的情况下国际快递大概1-2周。

    谢谢