MMWave SDK 2.0中,基于1642进行开发,配置low power 时,只能配置为low power ADC mode ,请教一下其与Regular ADC mode 的区别



大家好,请教一下,在MMWAVE  基于1642进行开发时,发现SDK1.2与SDK2.0有所不同,在配置low power 时,SDK1.2中要求配置为Regular ADC mode ,但SDK2.0中,要求配置为low power ADC mode,请问这两种的模式的区别是什么呢?