我们想采集AWR1642 demo板的Raw ADC数据, 已经购买了DCA1000数据采集卡,现使用MMWave Studio工具软件进行数据采集,两块板子的驱动都没有问题,按照DCA1000快速使用手册进行操作,连接好硬件,选择DataCaptureDemo_xWR.lua,然后点击RUN,雷达固件都能自动下载,Connect连接提示正常,但就是不能采集到数据,output窗口提示网络错误,adc_data.bin文件大小为0字节,DCA1000有通过网线连接到PC机,PC机IP配置为192.168.33.30,在PC机上Ping 采数板IP 192.168.33.180 Ping不通。不知道问题出在哪里。另外请问是否有详细的操作步骤