TI的文档资料提到demostation mode, CCS mode。CCS mode 又分为debug mode和development mode。
能不能说明一下这些mode的区别,在什么情况下用什么mode。
谢谢热心回答,还有两个问题不知道你是不是了解。
我主要是对不同情况下该用TI的什么东西感到混乱。
TI提供了很多lab和demo并附带了使用文档,这些问题guide了不同mode的操作步骤。有些需mode要CCS软件和雷达硬件+flash,有些mode只提到了雷达硬件+flash。
对于使用TSW1400或DCA1000采集ADC数据,没有提到CCS软件。
那我想问的是
1、评估射频硬件或者chirp波形,需要用TI生态系统的那些软硬件呢?
针对AWR1243的评估与开发需要文档DFP user guige;针对MIMO Radar原理的说明文档提到了可以自定义chirp,以评估Radar硬件或者不同chirp的Radar性能。
但是没有说明怎么评估,需要将Radar的什么mode,需不需要CCS软件,需不需要TSW1400或DCA1000采集ADC数据?
DFP user guige里边有个mmwave link example,但是运行这个.exe后也看不到什么效果,还需要其他什么软件吗?
2、如果在Radar基础上去做二次开发,需要用用TI生态系统的那些软硬件呢?
既涉及到配置硬件和定义chirp,还涉及到一些数据的处理和软件应用。
sorry,帖子里的development mode有误,应该是deployment mode。
1、按照你的答复,我可以作下述理解吗?
(1)deployment mode(用于radar studio)用于基本的硬件和chirp评估
(2)Functional mode(用于demo运行)用于运行TI提供的各种demo和lab
(3)flash program mode(用于flash编程)用于二次开发
2、
mmwave_sdk_user_guide 提到Demo加载共有两种方式,一种是demonstration mode,另一种是CCS mode。
TI提供的各种范例(industrial或者automotive中的demo或者lab)给出的说明文档分为quickstart guide和developer guige(user guige)。developer guige(user guige)文档有提到加载demo或者lab的mode可以分为debug mode和deployment mode。
quickstart guide没有涉及CCS,developer guige(user guige)使用了CCS。
那么我是不是可以有如下理解?:
quickstart guide和developer guige(user guige)就是你提到的Functional mode的两种运行模式。
Functional mode的两种运行模式就是demonstration mode和CCS mode,或者deployment mode和debug mode。
demonstration mode就是deployment mode;CCS mode就是debug mode。
你好,
(1)deployment mode(用于radar studio)用于基本的硬件和chirp评估,没错
(2)Functional mode(用于demo运行)用于运行TI提供的(用户自己编写编译的)各种demo和lab
(3)flash program mode(用于flash编程)用于二次开发。不对,应该是仅用于flash烧录
你这么理解,其实只有两种模式
谢谢。
Regards,
Wesley
问个小问题,用TSW1400或DCA1000进行采数前,需要对AWRXXXX进行flash擦除工作,
那么擦除时,SOP[2:0]应该怎么连接?一定要连接成SOP[2:0]=101(SOP mode 5),flash programming mode么?