我在使用INA128进行设计时,输出电压不稳,请大神看一下设计图
我的目的:测量0-30V直流电压,通过电阻分压后,送入INA128的差分输入端3,2.
INA128的增益为1,所以没焊Rg电阻,INA128的输出范围:0-10V直流电压直接输入AD芯片的输入通道
请问:
1. 现在INA128的输出电压不稳,会在0.5V的误差范围波动,应该如何改进?
2. INA128的输入差分电压的【地】,是否需要和AD芯片的【地】相连
3. 输出电压不稳,是否和INA128的供电电压+11V的波动有关系?
4. 看INA128的资料,特别强调偏置电流的问题,我不熟悉这个,请问,这个电路图,是否满足要求?
谢谢