我在AWR1243 BOOST EVM中看到“The 60-pin HD connector provides high speed data over CSI or the HS_DEBUG interface”但是这里面没有提到关于 HS_DEBUG具体是什么协议,是标准的LVDS协议吗?我想用XILINX Spartan6 FPGA通过这个接口来读取AWR1243的ADC数据,这个FPGA上没有CSI接口,是不是可以通过这个HS_DEBUG协议与FPGA进行连接呢,有没有具体的参考电路设计,或者有没有合适的CSI转并口的芯片,把CSI串口转成FPGA能直接接收的普通端口的转换芯片,谢谢!