DRV8432 官方PDF上 管脚脚位问题?



  在Pin Assignment管脚位图中DRV8432的11脚位是VREG信号脚,10脚位是M3信号脚,26脚位是BST_C

信号脚,27脚位是PVDD_C信号脚

  而在Pin Functions管脚功能图中DRV8432的VREG信号是10脚位,M3信号时11脚位,BST_C信号是27脚

位,PVDD_C信号是26脚位。 截图如下。想确认下哪个是正确的,脚位图。在线等。。