如何提高FDC2214的灵敏度

Expert 1550 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM, FDC2214

如题:使用FDC2214检测雨水,目前使用水滴在感应板上数字变化10以内,而使用手摸变压在数值10000以上,请问如何提高,FDC2214对水的灵敏度?板子是FDC2214EVM(评估模块)

  • 自己顶一下不要沉,如果是手指离感应板1cm左右数值就开始有变化看,但是还是无法检测到水滴
  • 您好,已经把您的问题发布在了全球的E2E论坛上,以下是该问题的链接,明天就会有国外的研发同事回复您:
    e2e.ti.com/.../722783
  • 灵敏度是传感器尺寸,设备配置和目标特性的函数。 您的手比一滴水要大得多,这可能就是为什么您看到对两个目标的反应有如此大的差异。 使用最大RCOUNT寄存器值时,可以实现给定传感器的最大分辨率,但这会产生最慢的采样率。

    遗憾的是,由于传感器电容的变化,该设备只能测量LC槽频率的变化,因此无法确定哪种目标改变了电容。 这意味着,如果不让传感器对所有其他目标都更敏感,就无法让它对水更敏感。 如果其他目标没有机会影响传感器,这可能对于您的应用没有问题。

    您能告诉我一些关于您应用的更多信息吗? 如果它是液位传感应用程序,我们有许多应用说明可以提供帮助。
  • 灵敏度是传感器尺寸,设备配置和目标特性的函数。雨水的信号小主要是因为雨水远小于您的手。