Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0108E
我现在的设计中需要将一片总线协议芯片(5V TTL)与FPGA相接,但FPGA不支持5V电平标准,只支持1.2、1.5、1.8、2.5和3.3V电平标准。请问TXS0108能否实现这个功能?若不能,除TXB和TXS系列外,是否还有其他的双向电平转换芯片可供选择?
lu
可以实现你要的功能。而且是不需要方向控制的。
谢谢Seasat Liu 的回复!
这是我现在的电路图(因为需要使用上拉电阻,所以实际中用TXS0108E替换TXB0108),A端接FPGA(2.5V),B端接总线协议芯片(5V TTL)。
上图是从TXS0108E手册中截取的,可以看出,当VCCB=5.0V时,4.6V<VIHB<5V,而5V TTL的高电平输出为 VOH>2.4V,此时电压不匹配;
这不就是说TXS0108E不能实现2.5V/3.3V与5V TTL 之间的双向电平转换了吗?