请问一下,我现在有两种丝印型号的1443芯片,一种是XAWR1443,另一种是XAR1443,这两种丝印的1443芯片有什么区别吗?
我发现相同的程序,在XAR1443上就可以正常运行,而XAWR1443上就无法正常配置射频参数。主要问题是AD采样率上,如果把原有的8MHz采样率改小(大概小于7M),则程序在XAWR1443上就可以正常运行。而参考文档上标明的采样率最高可达37.5M。
你好,
是不同批次的测试版芯片,后续的型号请以TI.COM为准。
可参考链接:
谢谢。