DRV101FKTWT上电与掉电过程中短暂误导通

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8302, DRV8323

   
  
    以上分别是DRV101电路图和该电路上电与掉电过程波形,波形中黄的(CH1)为DRV101引脚1的波形,蓝色(CH2)为DRV101引脚6的波形。
   该电路上电和掉电过程中,都会出现引脚6上电压短暂下跌(误导通),请帮忙分析一下,谢谢!
  • 你的上电和掉电是指48V vs?当输入电压在9V-60V时,电路才能正常工作。
    你的应用需要频繁切断供电吗?关注的点在于?
  •        谢谢您的回复!大概明白你的意思了,9V之前DRV8301属于非正常工作状态,是不受使能信号控制,但是这个非正常工作状态造成在负载两端会有一个最大大概6V左右的压差,有可能会造成8301的负载(电磁阀)有一个我不期望的微动作,会对我的整个装置产生一定影响。

           再就是TI官网突然公布DRV8301与DRV8302限期供应,请问您是否知道有无替代产品,谢谢!

  • 不好意思, 前段时间没有关注论坛。供货问题我并不是很清楚,你可以与我们的销售或者经销商联系。替代产品的话,你可以看一下DRV8323 系列的产品。