PGA970获得的相位信息有什么用?

Other Parts Discussed in Thread: PGA970

PGA970得到LVDT副边的电压,A-B/A+B,就应该能得到位置了,相位信息还有什么用吗?谢谢

  • Hi,

    输出的相位角用于确定磁芯在LVDT传感器中通过零点的位置,这是初级和两个次级之间互感相等的位置。 当穿过零点时,输出的相位移动180度,这可以用于确定核心是在中心的左侧还是右侧。 无论核心处于零点的哪一侧,输出的大小都是相同的,因此需要相位来确定这一点。

  • 那是不是我采用4线接法,就无法判断是在零点左侧还是右侧了?

    另外,我激磁正弦波形一只没看到,是不是需要我用SPI向地址0x9FF存储区加载一个正弦表啊?PAGE1存储区是字节对齐的,从0X9FF开始的,波形数据是16bit?如果对齐,高字节在前,还是低字节在前?有完整的通过SPI配置产生正弦波形输出的例子吗?配置的头大啊。

    谢谢!

  • Hi,

    当LVDT磁芯位于左侧和右侧位置时,你必须检查输出的相位,以确定哪一侧是打开的。

    即使您不打算使用EVM对设备进行编程,也可以使用EVM GUI生成波形表。 您可以将波形保存到GUI中的txt文件,以便在其他地方使用。www.ti.com/.../PGA970EVM