SN74CBT3244:输入和输出有压差

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3244

Hello:

我们供电电压是 5V ,输入信号是 5V 输出信号是 4.2V ,输出悬空不接负载 ;供电电压 6V时 输入信号是 6V,输出电压是 5.2V。

 

我们测试几组电压发现,输出电压和供电电压 相差 0.8V。

 

但手册提示 供电电压 不超过 5.5V 。我们要求输入电压 5V 前提下,输出电压 5V ,请提供解决方案或提供其他pin to pin 替代料。