TS5A3160 SPDT模拟开关漏电问题

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3160

电路如图:用于控制传感器电源开关。

TS5A3160的6脚设置为高时,4脚传感器电源开,输出3.6V。6脚设置为低时,4脚预期输出0V,但实测为0.9V, 有电流通过,电源没能完全关断,好像有漏电。

如果将悬空的3脚接地,6脚设为低时,4脚电压值为0V,但整个电流增加了,漏电电流从4脚反流入3脚。

以上情况如何解决? 

谢谢