Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ADS124S08
1. 问:电容隔离需要PCB拼接电容来满足辐射要求吗?在医疗器械安规加强绝缘要求中不允许拼接电容和跨接安规电容的情况下,能否满足B类要求?
答:对于数字隔离器(仅限数据)来说是不需要,但对于ISOW78XX设备 “可能”是需要的,具体还取决于最终应用、系统PCB布局、电源设置/电缆长度等。
假设所涉及的标准是CISPR B ,那么是的,像ISO77XX这样的纯数据隔离器可以轻松满足这一要求,因为辐射能量非常低。
2. 问:ISOW7841的输出能够直接用于24位ADC吗?其电源噪声会引起多大程度的转换器性能下降?以ADS124S08为例
答:不建议直接连接,因为ISOW78XX输出中会出现纹波。24 位模数转换器(ADC)需要一个干净的电压基准作为输入电源。我们建议使用ISOW进行数据和电源隔离,然后使用干净的LDO/稳压器在连接到模数转换器之前清除电源纹波。
3. 问:TI把增强型隔离器的效率提升80%,是如何做到的?
答:这是一个复杂的问题,在这里很难给出直接的答案。隔离电源涉及许多复杂权衡,包括效率、尺寸(仍需要适应常规的封装)、成本、排放性能、隔离级别、体系架构/拓扑复杂性等等。通常,提高效率的方法是从系统上理解和降低传导损耗(I2R)和开关损耗(取决于电容和开关频率)但这并不容易,因为这样做会增加尺寸、成本并影响其他参数。
4. 问:RTB 测试电压是交流还是直流?
答:有关此问题的详细说明,请参阅以下白皮书和视频:
a. https://training.ti.com/how-high-voltage-isolation-technology-works-reliability-testing?cu=1135579
b. https://training.ti.com/how-high-voltage-isolation-technology-works-surge-testing
c. 高压增强隔离:定义和测试方法 http://www.ti.com/lit/slyy063
d. 了解数字隔离器中的电磁兼容性测试http://www.ti.com/lit/slyy064