BSS和MSS load正常,其他连接都正常,就是SPI连接不上
谢谢了,现在有出现如下问题,之前没有:
第一次设置的时候界面还能连接三个,第二个load卡住不动了就重启了下软件,再打开就没有反应了
您好,装上新版本以后列表里面没有X16xx了,这个是要怎么设置么
第二个load一直load不进去 这个是什么原因~
1.根据文档复制了几个文件进去HSDC就可以选择了
2.把AWR1642板子的sop切换到mode2就可以load上bin文件了
但是现在还是无法连接spi,点击SPI connect依然没有响应。
你好,
操作步骤和硬件连接有没有参考链接:
点击SPI CONNECT后,会尝试给RF模块上电,output窗口会有反馈的。
谢谢
完全按照操作步骤进行,还是不能连接
你好,建议检查一下devpack的供电。
另外,检查devpack板JP5跳线的状态,建议连接1-2.
可以测一下SPI管脚上是否有电平变化。
请问这个问题最后解决了吗,目前我也遇到了相同的问题。
请问怎么确定mmWave Devpack是E1版还是E2版?