你好,
我用的是AWR1642,利用CCS将mmw_dss_16xx和mmw_mss_16xx下的"xwr16xx_mmw_dss.xe674"和“xwr16xx_mmw_mss.xer4f“烧到开发板上后,
点击“Run Programe”,dss程序会停在MmwDemo_sleep处一直等待,
mss程序会报错:xdc.runtime.Error.raise: terminating execution
请问这是为什么?
谢谢
你好,
你具体是要干什么?
确认AWR1642芯片版本,如果是ES2.0,请用SDK2.0。如果是1.0请用SDK1.2
运行代码两种方式,一种是uniflash烧写固件,如C:\ti\mmwave_sdk_02_00_00_04\packages\ti\demo\xwr16xx\mmw\xwr16xx_mmw_demo.bin
另一种是,uniflash烧写CCS_DEBUG。bin固件,位于C:\ti\mmwave_sdk_02_00_00_04\packages\ti\utils\ccsdebug\xwr16xx_ccsdebug.bin
然后使用CCS加载"xwr16xx_mmw_dss.xe674"和“xwr16xx_mmw_mss.xer4f“文件
请参考前边回复文档的内容进行操作
谢谢。
你好,
我想进入Debug模式,设置断点,查看程序运行过程中部分变量的值
利用你所说的第一种方式,直接烧写xwr16xx_mmw_demo.bin,可以对雷达进行参数配置,但是,连接CCS后无法调试。
利用第二种方式,先烧写CCS_DEBUG.bin,后加载"xwr16xx_mmw_dss.xe674"和“xwr16xx_mmw_mss.xer4f“文件,加载文件后,利用串口无法发送配置信息给雷达板(串口发送信号后,雷达板无响应)。
另外,我尝试利用CCS直接Import Project C:\ti\mmwave_sdk_01_02_00_05\packages\ti\demo\xwr16xx\mmw下工程,出现如下错误:
See details below.
Error: Import failed for project 'dss' because its meta-data cannot be interpreted. Please contact support.
Error: Import failed for project 'mss' because its meta-data cannot be interpreted. Please contact support.
请问怎么解决?
谢谢!
你好,
建议导入工程步骤为
你好,
请先保证安装正确的SDK,然后使用CCS资源中心导入工程,可参照user guide导入,
CCS路径为:CCS->View->Resource Explorer->Software->mmWave Sensor -> industrial toolbox -> Lab -> mmWave SDK demo
导入成功后,即可编译/debug。
谢谢。
你好,
我安装了mmwave_sdk_01_02_00_05,我的板子是1.0的
我想进入debug模式
我下载了mmwave_industrial_toolbox_1_6_2,并且按照上述回复中路径打开了demo0005-mmwave-sdk-16xx文件下的工程
导入成功后,能够正常编译和进入Debug模式,但是DSP程序会卡死在Sleep,ARM程序由于没有收到有效信息,也出现通信/配置超时错误;
因此,我们需要对雷达参数进行配置,启动雷达,从串口输入一些列指令,但是,这种方式下加载的工程,对串口发送指令后,雷达板没有任何反应。
另外,利用Uniflash直接烧写mmwave_sdk_01_02_00_05\packages\ti\demo\xwr16xx\mmw\xwr16xx_mmw_demo.bin文件,对串口发送指令,雷达板有反应,且能正常启动雷达板,但是连接CCS,进入Debug模式后,无法进行调试。
请问,我想进入Debug模式,且正常调试,需要怎么做,如何将配置信息发送成功?
谢谢