关于运放3db和-3db的概念



我看到一些词 比如 带宽3db,-3db时怎样怎样。还有就是低通里面有个截至频率在-3db。我看了一些稳住,说是什么幅 值平凡是功率在除二。我就想知道

这个3db和-3db在很多地方好像都看的见。到底是个啥意思???

  • 3dB带宽指幅值等于最大值的二分之根号二倍时对应的频带宽度
    幅值的平方即为功率,平方后变为1/2倍,在对数坐标中就是
    -3dB的位置了,也就是半功率点了,对应的带宽就是功率在减少至其一半以前的频带宽度,表示在该带宽内集中了一半的功率。
    这里的公式就成为了:3db=10*logPo/Pi);Po是输出功率,Pi是输入功率。功率是一半,幅值就是二分之根号二了
  • 简单来说,运放的单位增益带宽,就是指的运放增益=1时的-3dB带宽。
    网上有很多关于这种的文章,可以看下。