现在用ADS1247,80sps采样率下,AD值变化有低14位;20sps采样率下,AD值变化低8位;这是24位AD,难道
不能用80sps或者更高的采样率获得比较稳定的AD值吗?电路是AIN0是一个0~0.6V的直流信号,AIN1接地,用
吉时利的7位半的万用表测量信号只有变化几uv,应该不会有低14位AD值变化。
用8422的输出接到ADS1247的输入采样,这样接法测出来的AD值波动有14位,电源和输入信号都用高精度万用
表测试只有几uv的波动
8422输出阻抗应该比较低了,请教一下用过AD1247的大神们帮忙找找原因,非常感谢了!!!!
后期就不采样模拟引脚的信号,而是配置MUX1为0x36,采样内部的(AVDD - AVSS)/4, AD值波动也比较,获得的AD值用MATLAB中的FFT分析,波动的频率是42HZ。难道是AD1247的供电不稳定吗,我用高精度万用表测了AVDD是2.5v,AVSS是-2.5v。
请教各位大佬,帮忙找一下问题,