含水量检测问题

Other Parts Discussed in Thread: FDC2212, FDC1004

1、TI的FDC2212利用LC震荡检测电容,考虑采用FDC2212检测含水量,电容变化范围在3pF~20pF左右,是否可用FDC2212来做;

2、如果可行,寻找FDC2212开发板资料,FDC2212外围电路有什么需要注意的地方,主要考虑信号输出稳定性及干扰问题;

3、FDC2212与FDC1004什么区别。

  • FDC2212 的最大输入电容为250nF,也是FDC2212的典型测电容值。
    如果测量3pF~20pF范围的话,那么可以考虑FDC1004 ,+—15pF的测量范围,如果给15pF 的offset的话,那么测量范围即为0~30pF, 满足您的测试范围。