AWR1243 1443 和1642的集成度不同,但是射频部分只有1642的动态范围比1243、1443大1dB,为什么1642适用于近距探测,1243适用于远距离探测呢?有什么区别,如果用高集成度的1642做远距离探测应用会有什么问题吗?
AWR1243 1443 和1642的集成度不同,但是射频部分只有1642的动态范围比1243、1443大1dB,为什么1642适用于近距探测,1243适用于远距离探测呢?有什么区别,如果用高集成度的1642做远距离探测应用会有什么问题吗?
你好,
请查看这个演示视频。是使用AWR1642BOOST进行路测得到的。测量车辆约为80-100m
Short-range radar demonstration: Object clustering and tracking
training.ti.com/short-range-radar-demonstration-object-clustering-and-tracking
该demo全部资料位于
采用 AWR1642 的短距离雷达 (SRR) 参考设计
www.ti.com.cn/.../TIDEP-0092
更远距离的探测,需要你这边自行设计高增益天线。
谢谢