您好。
请问:
1. 适用于AWR1642的CCS版本是什么?链接方便提供吗?进行AWR1642内部的软件开发,除了CCS,还需要安装/使用哪些软件?
2. AWR1642芯片 rev1.0 和2.0的区别是什么?
3. 所对应的SDK rev1.0和2.0的区别是什么?
4. SDK是否包含了其中DSP、ARM、XDS110的所有程序?
5. 安装好CCS以后,就可以打开SDK里面的工程文件了是吗?
谢谢。
你好,
不包含,在CCS安装路径内包含XDS110固件,不含程序
硬件要求见以下链接