工程师,您好!
AWR1642Boost刚用没多久,想做数据检测和识别,对于雷达的数据怎么采集到电脑上?因为一些例程上的数据都是处理好了的,但是我想要一些原始的数据,最好就RF,TF信号图像之类的,这样好自己进行处理。我就一个1642Boost这个板子,然后这几天我自己查资料,可能需要买个采集板?可不可以不通过采集板就获得雷达信号。
AWR1642Boost里面有2个20pin LaunchPad connector, 我看了下手册里面有两个孔是RS232RX (Tx ,Rx),是不是可以通过示波器直接测出来雷达的发射信号和接受信号?(我大概把出现的疑惑和自己的猜测都写进去了,刚学没多久,旁边也没人用过这个板子。嗯,就这样!)
2018.10.9