我们在调试DRV10983的时候,发现两个问题(风机24V供电,项电阻2Ω,Kt=18mV/hz)
1.我们通过I2C发转速命令,发到420左右,风机可以稳定的转一段时间,工作电流1.4A,再发430的时候风机就会停了,是不是硬件限流了,但是电流也没到2A啊
2.我们通过I2C发转速命令,发到350,通过DRV10983寄存器读到的转速Motor speed=8192,再发400或者420的时候风机输出的风是变大了,但是读到的转速还是8192,感觉DRV10983内部转速只能测到8192,不能再高了,(Lock1 Speed abnormal已经被关掉了,不然的话 ,到350风机就不转,就报错了)
希望能尽快帮我分析一下是那里有什么问题