OPT8241cdk评估板,signal amplitude 以及,增加积分时间图像异常,



各位专家,请教一下,使用OPT8241评估板,在extra long模式下,为了测到5m或更远的距离的目标,需要使回光的强度增大(amplitude达到100左右),方法是增加积分时间,操作是降低帧频,由于extra long模式下,默认帧频是8,积分时间是35ms左右,通过降低帧频至7或者6,积分时间达到40ms以上,但是回光的强度并没有增大,而且图像发生异常,请问这是为什么?

另外,Amplitude数值怎么样解释?最大值为2048,在amplitude_scale为0时,除以2吗?其中Amplitude=2^12*signal amplitude*1.65,这个公式怎么理解?signal amplitude并没有查到寄存器数值,9221手册里并没有别的提示,1.65是什么意思呢?