我想用AWR1642直接进行数据采集,但是在参考相关说明书的过程中出现了问题
1)用CCS连接调试后,为什么AWR1642的板子并未显示连接成功(小灯没有亮),CCS连接调试后的图是这样的(不知道是否有错)
2)CCS的Memory Browser 需要输入 L3 memory的起始地址,说明书说在capture.h里面,可是capture.h中我并没有找到这个
3)还有一个问题是我用teraterm进行串口调试时并不能得到下面的界面,我的界面上什么都没有,尽管我已经设置了串口,波特率,也按了enter
希望大家有经验的能帮忙解决一下,万分感谢!
你好,
对于ES2.0的芯片。可参考5. 4. 11. 3. Basic configuration of Front end and capturing ADC data in L3 memory
C:\ti\mmwave_sdk_02_01_00_04\docs\mmwave_sdk_user_guide.pdf
或者在framecfg里,直接设置射频前端只采集一帧数据,此时雷达stop之后,去RAM中把数据读出
frameCfg 0 2 16 1 100 1 0
number of frames (valid range is 0 to 65535, 0 means infinite)
谢谢
你好,
若是想要导出ADC原始数据,可以考虑使用数据采集卡。
DCA1000: www.ti.com/.../dca1000evm
或者使用DEVPACK+TSW1400: training.ti.com/mmwave-sensor-raw-data-capture-using-tsw1400-board
或者使用SDK1.1内部带有的Capture demo,只抓取一个frame的数据,即是ADCBUF的数据,位置为C:\ti\mmwave_sdk_01_01_00_02\packages\ti\demo\xwr16xx,对应参考文档:C:\ti\mmwave_sdk_01_01_00_02\docs\mmwave_sdk_user_guide.pdf
谢谢