Other Parts Discussed in Thread: DRV8837, DRV8832, DRV8833, DRV8838
想请问一下,我现在有一个刷式直流电机,PCB很小想用DRV8837来驱动,但是我控制芯片(430)如果设计才能从8837得到电机的运行状态,如:堵转、短路等?芯片的GND可不可以接一个小电阻再连上系统地,通过测电阻上的电压来测得输出电流的大小?
谢谢!!
还有一个问题:输出电压大小是不是根据PWM的占空比来调节的?
很遗憾,DRV8837不提供错误反馈信号。如需要错误反馈(nFault),DRV8832会是极好的选择,且具备电流检测。不建议在DRV8837的GND对系统地间加入电阻。输出电流大小由PWM占空比调节。
DRV8833这个驱动在DATASHEET中没有提到逻辑供电,只在这个提了Digital input pin voltage range0.5 to 7 V。这个逻辑供电的引脚是哪个,
还有VINT这个引脚是什么,手册上说是内部旁路用,请专家帮忙解决
Digital Input Pin包括所有的逻辑输入端,比如XIN。VINT、VCP为内部电源和Charge Pump使用,依据规格书连接相应电容就可以了。