AWR1642匹配高增益天线提高SRR探测距离问题

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

Hi, Wesley

我们自制了AWR1642高增益天线的板子,现在想实验更远距离(150m或200m)的探测,在SRR的demo上最远只有120m的cfg设置

我参考过e2e上关于160m cfg设定的帖子,但是没有看到具体的答案

请问两个问题:

1.我需要自定义设定测试范围,应该如何更改config参数。因为很多参数是相互关联的,通过公式转换所考虑的问题比较多,有什么方法可以快速将Estimator计算的parameters转换成 CLI configuration么?

2.可否提供160m的config设定以供参考?

感谢!

  • 你好,
    目前没有直接到160m的配置。
    建议,可以保留原始的120m以内的配置。
    再单独加一个subframe测更远距离
    C:\ti\mmwave_sdk_02_01_00_04\packages\ti\demo\xwr16xx\mmw\profiles\profile_advanced_subframe.cfg
    内有一个180+的配置,你可以参考修改到SRRdemo。
    谢谢