Hi Ti Engineer,
您好,最近采用DRV8832的电机驱动芯片,驱动阀门开关阀。阀门在静态时电阻为23到25欧姆左右,标称工作电流<85ma, 工作电压范围: 2.5 - 6v之间。目前,采用以下电路设计,发现Risens太大,导致Vout带载输出电压0.9v左右,而在低电压Vcc为4.0V时,关阀时无Fault信号。
经过,咨询Risense的阻值太大,导致限制了Vout带载输出电压。而调整到Risense为2.2, Vout能够输出2.6左右,但是关阀时无Fault信号。Risense两端的电压波形图如下:
请帮忙分析下,是什么原因,如何改进电路??? Rinsens两端电压达到什么程序才会触发Fault信号??
Best regards,
Vine