CCS中AWR1642boost的工程配置及编译出错的问题

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

你好。

(1)我在用AWR1642BOOST进行开发,从TI-Resource Explorer中下载了v1.2的SDK的工程导入CCS中,直接进行Rebuild会报错如下:请问是怎么回事?

我是参照dev.ti.com/.../中的文档setup guide 进行操作的。


**** Build of configuration Debug for project mmw_dss_16xx ****

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake" -k -j 8 all -O

rm -f C:/Users/Li/workspace_v7/mmw_dss_16xx/xwr16xx_mmw_dss.bin
makefile:194: recipe for target 'pre-build' failed
process_begin: CreateProcess(NULL, rm -f C:/Users/Li/workspace_v7/mmw_dss_16xx/xwr16xx_mmw_dss.bin, ...) failed.
make (e=2): 系统找不到指定的文件。

gmake[1]: [pre-build] Error 2 (ignored)

...

C:/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr16xx/out2rprc/out2rprc.exe xwr16xx_mmw_dss.xe674 xwr16xx_mmw_dss.bin
Parsing the input object file, xwr16xx_mmw_dss.xe674.
Appending zeros 8489120
Appending zeros 8506256
Appending zeros 8512016
File conversion complete!

**** Build Finished ****

(2)直接从TI-Resource Explorer中导入CCS的工程是否需要修改工程属性?如编译工具版本、industrial_toolbox的版本、及调用库版本等。

(3)如何检查编译组件,是否都满足user guide中的描述?在CCS中可以查看吗?还是怎么查看?

  • 你好,
    你这个已经编译成功了。
    C:/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr16xx/out2rprc/out2rprc.exe xwr16xx_mmw_dss.xe674 xwr16xx_mmw_dss.bin
    Parsing the input object file, xwr16xx_mmw_dss.xe674.
    Appending zeros 8489120
    Appending zeros 8506256
    Appending zeros 8512016
    File conversion complete!

    已经成功生成了xwr16xx_mmw_dss.bin

    谢谢
  • 问题2,不需要修改,
    问题3,右键project,到properties中查看。
    谢谢
  • (1)前面的gmake[1]: [pre-build] Error 2 (ignored)没关系的吗?
    (2)直接从TI-Resource Explorer中导入CCS的工程是否需要修改工程属性?如编译工具版本、industrial_toolbox的版本、及调用库版本等。我按照user guide 将编译工具版本、industrial_toolbox的版本、及调用库版本修改后,rebuild之后反而出错了呢?这些设置是采取默认就可以,不需要修改吗?

    (3)如何检查编译组件,是否都满足user guide中的描述?在CCS中可以查看吗?还是怎么查看?
  • 1.是的,忽略就好。
    2.一般建议导入前先检查C:/TI目录下是否已经有了相关组件。有的话即可。一般而言,默认是可用的。不需要刻意修改,导入的时候会自动选择的。
    3.右键project,到properties中查看。