你好。
我手上既有v1.0的AWR1642BOOST,也有2.0的AWR1642BOOST。在同一台电脑的C:\ti下既安装了v1.2的SDK,又安装了2.0的SDK;并且同时安装了2.3.0和3.1.1的mmwave_industrial_toolbox。
之前,在mmWave_Demo_Visualizer上连接v1.0的AWR1642BOOST,发送前端的设置命令,AWR1642BOOST发送点迹数据给电脑都是正常的。
昨天,我在mmWave_Demo_Visualizer上连接了v2.0的AWR1642BOOST,并发送前端的设置命令,AWR1642BOOST正常发送点迹数据给电脑之后,
断开串口,之后再次连接v1.0的AWR1642BOOST,就不能发送前端的设置命令了。请问这是怎么回事?
是因为同一台电脑上不能共用v1.0和v2.0的AWR1642BOOST吗?
不过CCS里面,两个是可以共用的。
另外,v1.0和v2.0的AWR1642BOOST对应的串口是不同的,v1.0对应的串口是COM3(CFG)和COM4(DATA)和v2.0对应的串口是COM6(CFG)COM5(DATA)。