74HCT4067 模拟信号间影响



74HCT4067   5.1V供电,3.3V单片机进行通道选择控制,模拟量通道 Ix输入电压大约大于4.3V后  会导致选通其他通道 后1脚(通用脚(IO com))电压变高且毛刺较多,此问题是否属于正常现象?如何避免此问题?

  • 通道选择控制Vih=70% Vcc, 因此5.1V供电时候,通道控制电压Vih(min)=0.7×5.1=3.5V左右。 所以方便将控制信号电压提高吗?或者直接上拉Vcc也行,再验证下。
  • 通道控制和使能均拉低(0V) 只选通I0通道,选通I0(9脚),且I0悬空,在其它通道输入电压增加(4V已上开始变明显)也会导致输出电压(1脚)出现毛刺,其他通道输入电压接近5V时,输出电压(1脚)也基本达到5V;是否有假芯片的可能?
  • 首先,控制和使能信号均为0V时,I0选通,此时Pin1 COM=I0。也就是说COM和I0的信号是一致的,如果I0作为输入,那么COM即为输出。 反之如果COM作为输入,那么I0为输出,所以输入和输出的电压相同是没问题的,因为switch的导通电阻很小,压降很小。
    目前问题是,当输入电压升高时,COM不论作为输入还是输出,都是有毛刺是吗? 低于4V以下没问题? 电路周边是否有高频信号?

    关于假芯片的可能性,您是通过代理商购买的吗?建议您更换一片试试,看结果如何。
  • Kailyn Chen:

    非常感谢你的回复!

    选通通道I0后(I0悬空), 给其它通道比如I1输入电压,在Pin1 COM(500K下拉电阻)示波器观察,随I1输入电压增加(4V以上开始) Pin1 COM会有毛刺,当I1输入接近5V时,Pin1 COM 也基本有5V电压;

    周围没有高频信号(仅仅差不多15cm初有一组25键电感键盘约8M震荡频率,设备通过poe供电,供电测试也很干净)

     新购买的 芯片下午就能测试,如有新的进展我会将测试情况和你沟通;