AWR1642BOOST可以與Raspberry Pi連結嗎?

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, UNIFLASH


我拿到一块AWR1642BOOST,

在PC上可以运行demo lab0001-driver-vital-signs_2_4_3

但这块开发版可以接到树莓派上做二次开发吗?

我需要用樹莓派取得心跳数据再做处理

  • 你好,
    可以。
    使用串口连接即可。
    On the EVM, TM4C is a on-board XDS110 emulator.
    If you don't want to put a XDS110 on your board, you can use external USB<->UART cable to connect your board and PC.
    For mmwave demo, 2 UART is required for data and configuration transmit.
    Application/User Uart: Configuration port 115200bps: UART_RX/TX port <-> USB-UART cable <-> PC
    Auxilliary Data Port: Data port 921600bps: MSS_LOGGER-> USB-UART cable -> PC

    For flash the device using external USB<->UART cable:
    Set the SOP first, connect UART_RX/TX port <-> USB-UART cable <-> PC, then you can use uniflash to flash the device.

    If you have any further questions, please let me know, thanks.
  • 感谢回复!

    我研究了下文件,还有几个问题想要请教
    1. 如上面所说 主要的Application/User Uart 应该是板子上 J6 的 5 7脚?
    2. MSS_LOGGER 则是 J5的 9脚?
    3. 关于烧录问题,我的理解是在PC上先执行一次Demo后程式会烧进板子,我在接上pi 就能读到心跳数据? 如是这样 我是读MSS_LOGGER 这个UART吗?
  • 你好,
    请核对原理图,以确认管脚位置

    烧写问题,需要使用uniflash进行操作。谢谢

    1. 对于每个demo,具有setup guide或者user guide告诉你该怎么做,位于每个demo的文件夹下
    a. 网络位置:dev.ti.com/.../
    b. 本地位置:C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_2_5_1\labs\lab0011-pplcount\docs
  • 你好:

    更新一下測試結果:

    在pi 3(最新版本的系統),不用額外接UART

    直接插上USB即可,pi 抓的到XDS110,

    可辨識到兩個UART

    "/dev/ttyACM0"與"/dev/ttyACM1"

    已成功使用python來啟動Demo