各位技术大佬,目前有需求需要从1443或者1642输出一个外同步信号,查阅了datasheet,发现N9管脚可以用来输出MCU_CLKOUT外同步信号。在1443的datasheet中,在图“Device Wake-up Sequence”中,有提到一句话“MCU_CLK_OUT in autonomous mode, where AWR1443 application is booted from the serial flash, MCU_CLK_OUT is not enabled by default by the device bootloader.” 这是否意味着,这个信号可以自动发出,不需要进行配置,但是在bootloader中,是默认关闭的???
或者各位大佬,是否了解这相关知识点,在哪可以找到相关的代码配置例程。或者详细讲解这一内容的资料。