关于OPT8241开发板的几个问题,麻烦TI工程师指教



请教两个问题如下:

1.关于OPT9221和OPT8241套片,如果进行重新开发时,在9221前连FPGA,那么只需要FPGA通过I2C接口在上电时配置好9221所有的寄存器便可正常工作了吗?还需要通过config的接口进行firmware的配置吗?CDK模块中的EEPROM是否是必须的?

2.在8241CDK评估模块工作时,导出的寄存器参数中有两个寄存器为scratch1和scratch2,这两个参数在9221手册中并没有找到,能否解答一下这两个参数?还有一个寄存器dealiased_ph_mask这个关于phase计算的参数,在9221手册中没看明白,可否解释一下,这个寄存器的值是根据什么来设定的?