Hi TI,
我最近用IWR1642 Boost板子时,刚开始通过串口发送配置命令,一直工作正常,串口回馈: Done.
今天突然遇到下面的错误,现象如下:
mmwDemo:/>profileCfg 0 77 30 7 62 0 0 60 1 128 2500 0 0 30
Error -1
mmwDemo:/>adcbufCfg 0 1 1 1
Done
mmwDemo:/>dfeDataOutputMode 1
Done
mmwDemo:/>channelCfg 15 3 0
Done
mmwDemo:/>cfarCfg 6 4 4 0 0 16 16 4 4 50 62 0
Done
mmwDemo:/>profileCfg 0 77 30 7 62 0 0 60 1 128 2500 0 0 30
Error -1
mmwDemo:/>trackingCfg 1 2 250 20 200 50 90
Done
mmwDemo:/>PointCloudEn 1
Done
mmwDemo:/>AllocationParam 130 0.01 8 1 3
Done
mmwDemo:/>sensorStart
Done
1. 发送profileCfg配置时报错: Error -1。
2. 发送其他配置命令仍然正常,回馈: Done.
3. 在Linux和Windows下分别测试,现象都同上。
4. 虽然profileCfg配置出错,但数据口还是有数据,运行pplcount_gui.exe,没有发现明显的错误。
请问:
1. 为什么现在突然出现profileCfg报错的问题?之前都工作正常。出错之前所做的操作仅是:
在Linux下打开串口,初始化,读一些数据,关闭串口。一天内重复了几十次这种操作。持续了几天。
2. 如何解决该问题?
谢谢!