AWR1243 DCA1000 怎么实时处理数据

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1243, AWR1642, AWR1843

手头已经有一块1243BOOST的板子,逛了几天的论坛,发现仅有这块板子还不够,至少需要一块DCA1000来采集数据

我希望能够使用 AWR1243BOOST + DCA1000 + STM32 来获取数据并进行实时处理,最后在屏幕上显示出结果

那么当我使用 DCA1000 获取到原始数据后,可以通过以太网端口连接到 STM32 上进行 FFT 处理吗

如果不行,能否推荐除了 PC 上 mmwave studio 的其他实时处理并显示结果的方案

谢谢

  • 你好,
    AWR1243只是射频前端,DCA1000是数据采集卡,可将数据采集到PC进行处理。
    AWR1243推荐搭配TDA3或类似运算能力的处理器进行处理。

    你可以了解一下单芯片集成处理器的AWR1642与AWR1843。可评估是否能够满足你的需求。

    谢谢
  • 你好

    这条方案看到过,但是我发现TD3x与AWR1243之间似乎没有相同的接口可以连接,我看到其他问题下有回复是使用一块转接板,以便使用HD60pin的接口

    因此我有个疑问,那个转接板据说已经没有售卖的了,即使我有转接板了,应该也没有连接线可用,不知TD3x是不是有配套的线材

    亦或是现在AWR1243和TD3x已经可以通过一根TD3配套的线连接了?

    谢谢

  • 你好,
    如果需要使用单芯片射频前端方案,建议考虑AWR1843。

    AWR1243+TDA的方案比较麻烦。

    谢谢
  • 你好
    查找相关资料发现AWR1843好像是为近距离开发的,我最终需要的是保守两百米测距的方案,不知道1843的有效距离为多少
    同时我还想了解一下:
    1.对于单芯片方案,我使用STM32读取数据的话通过什么接口比较合适,我看SPI之类的协议速度好像特别快,STM32不一定跟得上
    2.读取数据得到的数据格式是什么样的,需要特定的指令去读取吗,或者是对单芯片内置的MCU编程与STM32进行通信
    3.上述这类问题在哪里能了解到,比如文档或者论坛帖子之类的

    AWR1243+TDA 方案的麻烦之处在哪里,我接触不够多不是很了解,希望能够给出更多细节

    另外,自己做PCB的话有哪些要注意的地方

    谢谢
  • 你好,
    读取数据使用串口或者SPI均可。串口的话,使用两个串口:
    For mmwave demo, 2 UART is required for data and configuration transmit.
    Application/User Uart: Configuration port 115200bps: UART_RX/TX port <-> USB-UART cable <-> PC
    Auxilliary Data Port: Data port 921600bps: MSS_LOGGER-> USB-UART cable -> PC

    通信协议请参考:
    • SDK02.00.00.04: Section "Output information sent to host" file:///C:/ti/mmwave_sdk_02_00_00_04/packages/ti/demo/xwr16xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html

    是使用单芯片内置的MCU编程与STM32进行通信即可。

    可参考链接:e2echina.ti.com/.../159250

    如果使用200米,具体得看你这边的具体需求,1843也不是不可以做。AWR1243+TDA 方案的硬件设计较单芯片1843的比较复杂。

    TI mmWave Radar sensor RF PCB Design, Manufacturing and Validation Guide
    www.ti.com/.../spracg5


    谢谢
  • 你好
    关于需求,比较苛刻的场景应该就是高速公路上,我最终的目标是这个,
    不过现在是起步阶段,传感器也不熟悉,目前能判断到最远200m有目标就足够了,测速自然是上限越高越好
    这些随着你们传感器不断开发也是能突破的,我并不会要求现在就要有技术上有困难的需求

    谢谢
  • 你好,请问AWR1843只能作为单芯片使用吗? 它是否可以将几块AWR1843级联起来实现时钟同步,进而形成一个小型的分布式雷达系统?